This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54160A:TPS54160A

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A, TPS54160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889681/webench-tools-tps54160a-tps54160a

器件型号:TPS54160A
主题中讨论的其他器件: TPS54160

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想计算1Hz 的增益、或者我们可以说低频率增益。

因此、我使用 tps54160A 数据表中的公式20计算 A0、

然后使用公式20logbase10 (A0)转换以 dB 为单位的值。

但我的计算值与 webench 软件上的刺激值不匹配。

我使用不同的公式来计算低频增益、有人能告诉我如何计算低频增益。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    第20个公式是补偿器直流增益、开环直流增益约为 A0*ADC (公式14)

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel Li:

    感谢您的回复、

    采用以下值:

    Vout=3.3V    Iout=1.5A    Rload=Vout/Iout =2.2    GMPs=6 A/V    gmase=97 uA/V    Ro=100Mohms (根据数据表计算)

    R2= 10千欧   R1=31.6千欧

    现在、当我按照 Daniel 的建议计算低频率增益时、我得到的增益= 89.76dB。

    但它与 webench 刺激值75.31dB 不匹配、当我更改上面提到的值以外的组件值时、它会不断变化。

    我还注意到、在刺激中将 CC 值从1nF 更改为4.7nF 时、低频增益从84.37dB 更改为75.31dB。

    那么、这里出现的问题是 低频增益值是否取决于 CC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    直流增益将恰好为0.1Hz,补偿器中有一个极点,等于1/(2 π* CC* Ro),根据您的设置,1nF 为100Mohm,极点为1.59Hz,因此在10Hz 时,增益将降低15.96dB,即89.76-15.96=73.7dB。

    您还可以根据粗略估算检查4.7nF、与1nF 相比、10hmz 时的噪声将降低-13dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回复、

    但我仍然没有得到你的答案。

    我将按如下方式计算:

    极点频率为1.59Hz,将其转换为弧度/秒(2*3.14*1.59 = 9.99 rad/s),现在使用公式  

    直流增益= 20log (A0*ADC)- 20log (9.99)[因为我们在 w=9.99 SO -20dB 斜率下有一个极点]

    直流增益= 89.76-19.9 = 69.7dB

    我没有得到15.96dB 我做错了什么?请您解释一下。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您不需要更改为弧度。 对于1nF、100Mohm、极点为1.59Hz、您将检查10Hz 时的增益、增益将从1.59Hz 减少20dB、因此在10Hz 时、增益将减少20log (1.59/10)=-15.972

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    感谢您的回复

    我知道您做了什么、但为什么我们以10Hz 的频率计算增益有任何具体原因?

    此外、通过取4.7nf 和100Mohms、我在0.334hz 下获得极点、在10Hz 下获得-29.52dB、这与您的-13dB 答案不匹配。

    此外、我还使用上述值在 webench 上进行了刺激、当我使用 CC = 1nf、Ro=100Mohms、当我使用 CC = 4.7nf、Ro=100Mohms 时、我得到84.37dB、当我使用 CC = 4.7nf、Ro=100Mohms 时、我得到75.31dB。

    之前、我使用以下公式来计算直流增益

    直流增益= 20log (Ao*ADC)- 20log (w (rad/s)极点)

    然后使用您作为建议的公式

    直流增益= 20log (Ao*ADC)- 20log (极点频率/10Hz)

    但是、使用这两个公式、我无法获得更接近 webench 上刺激值的值。

    我出了什么问题? 他们在这种计算中发挥着重要作用的任何东西、我很想念它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1. 10Hz,因为 wenbenchch 循环以10Hz 开始,但低频极点1为1.37Hz (1nF),1为0.339Hz (4.7nF),这是 wenbench没有 显示的

    使用1nF Ccomp 时、10Hz 时的 wenbenchch 环路为68.4、计算结果为73.7dB、因此接近

    3、4.7nF 时、10Hz 为55.425、计算结果为60.604 (我可能在之前的答案中写入错误的极点频率)。

    您可以写入 adc(f)=adc*A0/(1+s/W0) w0=1/Ro*CC,然后您可以将 adc(f)增益设置为10Hz

    我认为计算之间的不匹配不会影响 TPS54160的实际性能。

    谢谢

    李丹尼尔