This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:关于最小 IOL 计算

Guru**** 2521190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900627/tps25924-about-minimum-iol-calculation

器件型号:TPS25924

您好!

客户希望根据 ILIM 设置计算最小 IOL 值。
数据表中介绍了以下计算公式。
但是、不考虑用于估算最小值的精度信息。


1. 您能告诉我估算最小 IOL 的计算方法吗?

 2.在计算公式中,当100kΩ Ω 时 IOL = 3.7A。  但是、电气特性的典型值为3.75A。
   以下哪项是正确的规格、3.7A 或3.75A?
   请 告诉我"Vvin - Vout = 1V"的含义。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    对于、Rilm = 100kohm、您可以考虑3.75A 作为更精确的电流限制值。 这是因为、电气特性表中的值是在工作台上针对器件在整个过程、温度 和电压范围内测得的实际值。 该公式是理论推导出来的、理论与实践之间可能存在很小的差异。  

    关于精度、您可以使用下面数据表中提供的图形、

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    对于、Rilm = 100kohm、您可以考虑3.75A 作为更精确的电流限制值。 这是因为、电气特性表中的值是在工作台上针对器件在整个过程、温度 和电压范围内测得的实际值。 该公式是理论推导出来的、理论与实践之间可能存在很小的差异。  

    关于精度、您可以使用下面数据表中提供的图形、