主题中讨论的其他器件:BQ24172、
大家好、
CHG 和 DSG 引脚连接到背靠背 NMOSFET 以驱动它们。
我的客户对 CHG 和 DSG 引脚的功能很好奇。
充电器或放电器时、 背靠背 NMOSFET 应该同时导通吗? 对吗?
监控 器 IC 和 充电器 IC (如 BQ24172)中的充电器或充电器之间是否存在功能差异?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Xing、
BQ76940的标准 FET 配置是共漏极连接。 主机根据其工作模式打开 CHG 和 DSG。 主机还可以根据需要关闭 FET。 BQ76940具有故障检测机制、可关断 FET、请参阅数据表中的表1。 http://www.ti.com/document-viewer/BQ76940/datasheet/high-side-fet-driving-t3192268-28#t3192268-28
在正常条件下、两个 FET 通常都导通、充电或放电电流可能会流动。
BQ76940监控器 IC 和相关 FET 通常用于允许电池独立于 BQ24172等充电器设置其运行条件。 请记住、BQ24172支持多达3节串联电池、因此它与 BQ76940不兼容、但在系统图中、BQ76940和相关组件将位于电池内部 、如 BQ24172数据表第1页所示的典型应用原理图所示。