This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:CHG 和 DSG 的功能

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873496/bq76940-the-function-of-chg-and-dsg

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ24172

大家好、

CHG 和 DSG 引脚连接到背靠背 NMOSFET 以驱动它们。

我的客户对 CHG 和 DSG 引脚的功能很好奇。  

充电器或放电器时、 背靠背 NMOSFET 应该同时导通吗? 对吗?

 监控 器 IC 和 充电器 IC (如 BQ24172)中的充电器或充电器之间是否存在功能差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    BQ76940的标准 FET 配置是共漏极连接。  主机根据其工作模式打开 CHG 和 DSG。  主机还可以根据需要关闭 FET。  BQ76940具有故障检测机制、可关断 FET、请参阅数据表中的表1。  http://www.ti.com/document-viewer/BQ76940/datasheet/high-side-fet-driving-t3192268-28#t3192268-28 

    在正常条件下、两个 FET 通常都导通、充电或放电电流可能会流动。

    BQ76940监控器 IC 和相关 FET 通常用于允许电池独立于 BQ24172等充电器设置其运行条件。  请记住、BQ24172支持多达3节串联电池、因此它与 BQ76940不兼容、但在系统图中、BQ76940和相关组件将位于电池内部 、如 BQ24172数据表第1页所示的典型应用原理图所示。