This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:关于启动时的浪涌

Guru**** 2522150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1, TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873422/tlv733p-q1-about-inrush-at-start-up

器件型号:TLV733P-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV733P

大家好、

在 TLV733P-Q1应用中(VIN=5V、Vout=3.3V)、

-。   启动时观察到320mA 的浪涌波形。 我认为320mA 低于电流限制(360mA)是可以的 、但您能解释 一下超过300mA 时的行为是什么吗?  折返电流限制是否在300mA 时开始工作?

-。 TLV733P-Q1的 Cin = 1uF、 Cout = 1uF。  是否有任何方法可以改善浪涌调节输入/输出电容器?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    额定电流限制为360mA 至700mA。
    因此、电流限制将在该范围内的任何位置、它可能不一定恰好为360mA。

    在这些情况下、改善浪涌将会很棘手。

    • 输出电容器尽可能小、同时保持稳定性、因此任何改进都将来自输入。
    • 如果您在存在输入电压之后很长时间启用 TLV733P、则增大 Cin 将有助于降低初始电涌。
    • 如果 TLV733P 使能端直接连接到输入引脚、则可以查看为线性稳压器供电的情况以减少浪涌
      • 在这种情况下、减缓电源到线性稳压器的上升时间将降低浪涌电流

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    斯蒂芬