This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:5V 至9.5V、1A 条件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623, TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900753/lm2623-5v-to-9-5v-1a-condition

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件: TLV61048

大家好、

LM2623是否适用于 5V 至9.5V、1A 的这种情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    TLV61048、TPS61046A 适用于此应用。