This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:参数优化

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC27714EVM-551, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891325/ucc28950-parameters-optimization

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC27714EVM-551UCC256402

关于 UCC28950、TI 参考设计 UCC27714EVM-551 (600W:12V/50A)采用了 Vitec 75PR8107、75PR8108和60PR964。 我想问以下问题:

1) 1)是否有针对48VDC 输出的合适变压器和电感器器器件型号的建议?
2) 2)是否有其他公司提供适合 UCC28950的转换器和电感器?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您应该能够调整变压器匝数比以在12.5A 时实现48V 电压。 磁化电感和垫片电感不应改变。

    以下应用手册回顾了 UCC287714EVM-551的设计方式、以及它们是应用中变压器的公式。

    相移全桥使用定制磁性元件。  Wurth 或 Renco 应该能够帮助您解决这一问题。

     PE-63587只是一个栅极驱动变压器。  只是 DigiKey 的规格相似的一个很好的解决方案、它应该可以正常工作。

    UCC28950在初级侧具有 ZVS 开关、而次级侧只有开关损耗。  效率高达 95%、只需根据 Rdson 正确选择组件即可。   变压器和磁性元件还必须 考虑 DCR 以及磁芯损耗。  以下 Excel 设计工具应可帮助您完成设计过程。

    我们为 UCC28950提供的所有参考设计均可在参考设计工具文件夹中找到。

    通过以下链接、您可以访问 TI 的参考设计库。  在这里、您可以根据输入和输出功率级别进行搜索、以查看其设计是否接近您的需求。  对于600W 的功率范围、您也可以使用 LLC、这可实现96%的效率。  您可以考虑使用 UCC256402 LLC 控制器。

    此致、感谢您选择 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 到目前为止、我试图与 Vitec 取得联系、但没有运气。  我将联系 Wurth 和 Renco。 LLC 之所以不是一种选择 、原因之一是 LLC 很难同步或强制电流共享。 我会将其标记为已解决。

    此致、