This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:20V 输入和5V 输出条件下的 OCP 限制

Guru**** 2519490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900323/tps56637-ocp-limit-for-20v-input-and-5v-output-condition

器件型号:TPS56637

您好、专家、

1.输入为20V 时、以下电路能否持续输出5V/6A (30W)?

在自然冷却和典型布局条件下、5V/6A 的热性能如何?

2.以下原理图中的输出电流 OCP 限制是多少? 如何计算和修改?

3.发生 OCP 时转换器将如何响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、它支持此应用、您可以使用 webench 评估热性能。

    2,OCP 是固定值,不能更改,您可以查看第5页的“电流限制”以获取。

    3、当达到 OCP 时 、电流将受到限制、然后 Vout 将下降到 UVP、然后发生断续、您可以查看第15页的数据表以了解详细信息。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    感谢您提供这些信息、但无论在 EVM 用户指南中或在 Webench 中、我都无法在任何地方找到热性能(经过测试的热像)。

    请帮助检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    只需参考 EVM 的以下热像图即可:

    19V-5V/6A、15分钟、Ta=25°C:Tc=78.5°C

    24V-5V/6A、15分钟、Ta=25°C:Tc = 85.6°C

    非常感谢。

    Bruce