This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:并行运行

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873451/lmz31710-parallel-operaion

器件型号:LMZ31710

您好、香榭丽舍

在文档中、如果存在执行以下操作的任何障碍、这并不是完全清楚的:

-并联两个以上的设备

-在 RT/CLK 上使用一个外部时钟源并控制它们以在它们之间执行任何相移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    根据 数据表第17页、  最多可并联6个 LMZ31710。

    据我所知、已对具有有效两相的并联器件进行了基准测试、例如、对于4x 并行配置、使器件1和3一起开关、并且器件2和4相对于器件1和3同时开关180度异相。 话虽如此、我看不到每个器件的外部计时是否存在任何问题、例如、为了实现真正的四相4x 器件、并联器件以0、90、180和270度进行开关。