This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:使用前置稳压器计算噪声

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, TPS7A85, UCC283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872574/tps7a85-noise-calculation-using-a-preregulator

器件型号:TPS7A85
主题中讨论的其他器件:LM317UCC283

您好!

对于前置稳压器对整个系统的负面影响、我想向经验丰富的设计人员寻求一些帮助。

不幸的是、我没有仪器、我对噪声效应的经验很少。 我正在考虑基于 TPS7A85的低噪声电源。 我想将 LM317用作前置稳压器、其噪声更高(40uV)。 有人能帮我解决系统总输出噪声的这种影响吗?

提前感谢您。  

此致、

Laszlo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laszlo、

    请留出一些时间来研究此主题、我将在周三之前回复您。

    此致、

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、  

    为了更好地帮助您获得正确类型的内容、您是否会在您的应用中分享更多内容?您尝试使用 LDO 的应用类型是什么? 您是否有任何噪声要求?

    对于不同噪声级别导致的不同行为、我可以给出一个实际示例、即对于 CMOS 图像传感器、输入级具有一些纹波、而当时使用的 LDO 在100KHz 时不具有高 PSRR、 因此、对纹波进行滤波是不够的。 当我用所有黑色打开传感器时、我可以通过 USB 看到视频的一些波纹。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我正在考虑低噪声电源。 这没什么特别的、但使用 TPS7A85的低噪声行为。 问题在于、该 IC 具有非常低的功率耗散属性、因此需要进行一些预稳压以限制器件上大约0.5V 的压降。

    我的电源 基本为5.7-6.6V、 具有零纹波、但它超出 TPS7A85限制、因此我猜会将其预稳压至5.5V。 UCC283前置稳压器可能更好、因为它的压降更低、但我找不到有关它噪声的信息、在我开始设计之前、这是一项预设计研究、如果前置稳压器具有更高的噪声行为、是否有必要使用预置稳压器系统构建它。

    感谢您花时间了解我的想法!

    此致、

    Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    由于其他原因、我在 UCC283产品页面上浏览、我很可能找到了 SLAA412A 文档。 这解释了噪音问题的许多方面,所以我基本上会对我的问题作一个解释。 也许不是数字会更有帮助、但设计要求肯定会更好。

    感谢你能抽出时间!

    此致、

    Laszlo