请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5122
您好!
我发现数据表中的占空比用法令人困惑、并怀疑可能存在数据表错误。
第16页中将 D'定义为 D'=1-VIN/VOUT
D'也在第25页和第28页的注释(3)中定义为 D'=VIN/VOUT
然后、其他公式同时使用 D'和 D、但 D 未在任何位置定义。
第16页是否应为 D=1-VIN/VOUT、并且 D 和 D'之间的隐含关系是否为 D'= 1-D?