This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:在数据表中添加了占空比说明

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873348/lm5122-q1-clarification-of-duty-in-datasheet

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

您好!

我发现数据表中的占空比用法令人困惑、并怀疑可能存在数据表错误。

第16页中将 D'定义为 D'=1-VIN/VOUT

D'也在第25页和第28页的注释(3)中定义为 D'=VIN/VOUT

然后、其他公式同时使用 D'和 D、但 D 未在任何位置定义。

第16页是否应为  D=1-VIN/VOUT、并且 D 和 D'之间的隐含关系是否为 D'= 1-D?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DEP,

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5122。

    在等式5中、术语应为 D 而不是 D'。 定义应如下

    D = 1 -(ViINVOUT)

    D'= VIN/VOUT

    谢谢、

    Garrett