This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:CAP dVdt

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900752/tps2660-cap-dvdt

器件型号:TPS2660

您好、先生、

对于 TPS2660、

我可以在第9页的第7.6章"时序要求"中找到 C (dVdt)的条件。

C (dVdt)≥10nF、[C (dVdt) in nF]

您能告诉我 C (dVdt)的最大值吗?

我可以使用 C (dVdt)=100uF 吗?

有什么需要注意的吗?

如何选择 C (dVdt)值并注意。

非常感谢、祝您愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    较高 的 C (dVdt)值会设置较慢的输出斜坡速率、并且还会增加 UVLO 导通延迟(根据 250+ 14.5×C (dVdt))、除此之外、不会影响 TPS2660的性能。

    是的、您可以使用100uF。

    此致、Rakesh