This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3450AEV120V30:LM3450中 T1变压器的源极

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890707/lm3450aev120v30-source-for-t1-transformer-in-lm3450

器件型号:LM3450AEV120V30

您好!

我无法找到与"AN-2150 LM3450A 评估板"相同的变压器750813651。

建议在 以下链接中使用760871333。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/283973

我只想再次检查它是否正常。

谢谢、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    尽管匝数比不同、但它似乎可以正常工作。  您必须完成设计的计算、以查看匝数比是否可接受。  次级绕组看起来可以设置为三种不同的输出电压、这是由于三个单独的绕组。  初级偏置比将会不同。  其中、EVM 设计具有50V 至12.5V 的电压、所有次级绕组串联的电压为36V 至15V。  一次侧绕组与二次侧绕组将相似、分别为2:1和6.25:3。  由于电感较低、开关频率将稍高一些。  您可以围绕此变压器设计 LED 负载、也可以仅根据您的规格设计变压器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    这很有帮助。  我将使用760871333进行第一次尝试。 如果有任何需要、我将使用定制设计。

    谢谢、

    Ali