This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:UCC27424热问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891390/ucc27424-ucc27424-thermal-question

器件型号:UCC27424

您好、支持团队  

目前使用的是 MSOP 封装。 您是否可以帮助检查 IC 底部的 GROUND 引脚与通孔之间是否存在温度差异?
下表中的值是否是在下面图2中的布局下测量的? 然后、如果 LAKOUT 不能冲孔、参数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    数据表表中的值根据 JEDEC 标准 JESD51-3进行测试。 在 器件周围的特定条件(静止空气)下、它会对 IC 的热行为进行建模。  

    需要连接到 GND 焊盘的过孔在 铜焊盘和接地层之间提供额外的散热路径、其直径通常应为25密耳。 因此、任何温差(如果有)都可能不会引起关注、因为封装的功耗明显高于传统封装。

    下面的应用手册和数据表的第11.3节进一步详细讨论了 PowerPAD IC 的指南和注意事项。

    如果您有其他问题、请告知我们

    此致、

    -Mamadou