This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:软启动

Guru**** 2767875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890016/lm5170-softstart

器件型号:LM5170
你好
如何停止 LM5170的软启动?
它用于动态切换工作相位的数量。
在四相操作中、移除了#2 SS 电容器、
从所连接的波形看来、SS 并未完全停止。
在100K 时上拉至10V 没有影响。
上述方法是否正确?

SW 在 EN 启动时立即启动、但立即停止。
之后,它恢复了,但 SS 似乎正在工作。
停止的原因是什么?

根据 DS、EN2不适用于软启动、但如果使用多个软启动、我该怎么办?
由于电路原因、EN1 / 2被集成、但将来会被分离。

CH1:VDS (270deg) CH2:Vo CH3:VDS (0deg) CH4:#2_EN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ksma、

    感谢您发帖。 如果 SS 引脚未连接电容器、则 SS 将不控制开关。  您观察到的是由以下两个因素引起的:

    (1) 270度相位的 COMP 电压。  禁用通道时(EN=0)、COMP 接地。  COMP 需要上升以产生 PWM。  

    (2) 270deg 相开始时、其电感器电流需要一段时间才能从0上升到稳定状态。  

    我还会看到您在轻负载下的测试条件、因为即使是0deg 相也是在 DCM 下。  如果您以较高的负载运行、270deg 阶段将启动得更快、因为 ISETA 越高、COMP 上升速度就越快。

    希望这能解释。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    感谢您提供快速而清晰的答案。
    顺便说一下、以下电子邮件已送达、这意味着什么?
    最恰当的考虑。

    ksma

    >我认为我的一位同事已经有了这项建议。  
    >让我把这个交给他,他可以和你分享。
    >谢谢,
    >Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。  我回复了另一篇帖子、但在该主题中错误地写道。  我在意识到错误后就取消了、但在取消实际执行之前、它还是会发生变化。  

    简而言之、它与您的帖子无关。  很抱歉。