This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057:充电电压和原理图

Guru**** 2612535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W, BQ24004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873466/bq2057-charging-voltage-and-schematic

器件型号:BQ2057
Thread 中讨论的其他部件:BQ24004

你(们)好

使用 bq2057的客户、其原理图如下。

在无负载的情况下、输出为8.4V、但是、一旦电池连接到 BAT+/BAT-、输出将变为9.1V

设计禁用热敏电阻、我们是否可以帮助您对原理图进行仔细检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    建议从 BQ2057 (单节)切换到 BQ2057W (双节)外部 FB 分压器将在待机模式下消耗电流。

    BQ24004是一款适用于双节电池的较新器件。  

    导致问题的可能需要注意的方面:

    1) 使用示波器检查9.1v 时的输出电压、并检查振荡。

    2) 如果在充电电流流入电池时显示--检查接地 回路 是否存在可能导致 电压关闭的电压损失。    

    3) FB 分压器网络连接的位置可能是一个问题。  检查 BAT+和 BAT-位置与负载下的压降间的关系。