This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:如果未使用 AIN 和 APWM、如何连接它们?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900724/ucc21750-q1-if-ain-and-apwm-are-not-used-how-to-connect-them

器件型号:UCC21750-Q1

您好!

如果未使用 UCC21750-Q1的 AIN 和 APWM 引脚、我们是否应将其保持未连接状态?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、CharliePE、

    AIN 具有一个小电流源对其进行馈送。 您可以直接将其接地、并消耗200uA 的电流、也可以通过小型电容器将其接地、以防止噪声耦合进入。 在这种情况下、将 APWM 引脚保持悬空。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。 如果您有其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    好的。 我将通过一个小电容将 AIN 接地、并使 APWM 悬空。

    非常感谢你的帮助。