This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:3.3V 输入电压、5V 偏置

Guru**** 2383210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873450/tps54020-3-3vin-with-5v-bias

器件型号:TPS54020

你(们)好。

TPS54020能否支持3.3V 输入电压和5V 偏置电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是的、这是受支持的。

    要添加此内容、TPS54020可以使用任何序列、但我建议在 EN 和/或 VIN 之前提供 PVIN。 这将有助于确保平稳的输出斜坡。 如果 PVIN 斜升速度比输出斜升慢、则可能会导致非单调输出斜升。

    此致、
    Anthony