This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61027:引脚 FB 是否在固定版本中暴露?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61027, TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900195/tps61027-is-pin-fb-exposed-in-fixed-version

器件型号:TPS61027
主题中讨论的其他器件: TPS61253A

您好!  

我想知道引脚3 (FB)是否连接到5V 固定版本 TPS61027中的内部电阻分压器。
数据表第9页中的功能方框图 仅显示了可调版本。

如果未连接到内部电阻分压器、可以连接到 GND 还是 VOUT?

我正在设计一个本质安全的传感器、因此我需要确保 IC 永远不会超过5V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    FB 应在固定版本器件中浮动。 内部反馈电阻器将输出设置为5V。

    您的应用中的输入/输出是什么? TPS61027是一款非常老旧的器件、可能有更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的 PROMT 响应。

    [引用用户="Jasper Li"]
    FB 应在固定版本器件中浮动。 内部反馈电阻器将输出设置为5V。
    [/报价]

    是的、但我的问题是内部反馈电阻器是否在内部连接到 FB 引脚、因此如果 FB 和 GND 之间存在短路、输出电压将增大。 如果 FB 在内部未连接、我将确保没有任何可能增加输出电压的故障。

    [引用用户="Jasper Li"]
    您的应用中的输入/输出是什么? TPS61027 是一款非常老旧的器件、可能有更好的解决方案。
    [/报价]

    要求如下:

    电压输入:2.3至3.7V
    电压输出:5V
    负载电流:5mA
    固定频率(>1MHz)、低噪声 PWM 模式(无脉冲跳跃模式或省电模式)、抗振铃、固定输出、低静态电流。

    我搜索了 TI 网站的升压转换器部分、但找不到其他转换器。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、
    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    我需要一些时间来检查 FB 引脚的连接。 但是、该器件不是1MHz。 如果 BGA 封装可接受、频率为3.8MHz 的 TPS61253A 会怎么样? 在强制 PWM 条件下不使用防振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢你的建议。 我认为 TPS61253A 是我的项目的理想选择。

    此致、
    Pablo