This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:峰值输出约为4A

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900589/ucc27714-about-4a-peak-output

器件型号:UCC27714

大家好、

 

我知道“4A 峰值输出”是 HO 和 LO 总电流。

(我指的是"绝对最大额定值的 IOUT "和"输出块的 IGPK"。)

 

正常情况:HO 峰值输出电流为4A、LO 峰值输出电流为0A (总4A 峰值输出和 PW < 100ns)

正常情况:HO 峰值输出电流为2A、LO 峰值输出电流为2A (4A 峰值输出总电流且 PW < 10us)

-NG 情况:HO 峰值输出电流为3A、LO 峰值输出电流为3A (总6A 峰值输出)

 

我的理解是否正确?


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    UCC27714驱动器 HO 和 LO 输出在每个通道上的典型值为4A。 即使两个输出同时处于活动状态、每个驱动器输出也能够提供4A 峰值输出。 每个输出上的平均电流或250mA 的直流电流存在限制、这通常不是开关 MOSFET Vgs 时的问题、因为峰值栅极电流占空比非常低。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard - San、

    感谢您的快速回复和信息。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏