This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:I/O 短路条件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873021/tps54320-condition-of-i-o-short

器件型号:TPS54320

你(们)好。


我想知道 I/O 短路的情况。

TPS54320损坏。
VIN 和 PH 端子短路。

I/O 短路?的条件是什么


 VIN = 5V
 Iout = 600mA (最大值)

e2e.ti.com/.../circuite.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有其他信息。

    当输出电压线路对另一条电源线路短路时、
    TPS54320损坏。

     输出电压= 3.5V
     另一个功率= 10V

    我想知道 I/O 短路的原因。

    根据数据表、PH 端子的绝对电压为最大20V。

    原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将 VOUT 短路至大于 VIN 的电压、电流可能会向后流过高侧 FET 的体二极管。 TPS54320无法以这种方式限制电流。 这样做可能会损坏大多数具有 N 沟道高侧 FET 的降压转换器。

    将 VIN 短接至 PH 也会损坏器件、这一点也不奇怪。 这可能会导致不稳定的行为、并且有多种可能损坏 IC 的方法。

    您能否分享一些详细信息、说明为何要进行 VOUT 短路至10V 和 VIN 至 PH 测试?

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    VOUT 对10V 短路的原因 是人为错误。

    Vout 和电路板上的另一个电源短路不正确。


    我不执行 VIN 到 PH 测试。

    当我将 VOUT 短接至电路板上的另一个电源(10V)时、IC 损坏。
    INPUUT (Vin)和 OUTPUT (PH)短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 有道理。 很可能有大量电流从 PH 流回 VIN、流经 HS FET 的体二极管并烧毁 HS FET。 峰值电流限制只能在 HS FET 导通时限制正向电流。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。