This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:读取电池电压错误

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873354/bq25895m-reading-battery-voltage-error

器件型号:BQ25895M

我使用 BQ25895M 进行充电,我还使用其测量电压的能力

但在充电期间、寄存器返回的电压是准确的

但在放电状态下、寄存器读取的值不是 true,、并且会跳很多次。 为什么选择?

甚至跳至2324

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    当没有应用 VBUS 时、ADC 只在电池电压 大于 REG03中的 MINSYS 设置时才会正确读取。  当 VBUS 被移除时、我建议将 MINSYS 设置 为3.0V、然后读取电池电压。

    此致、

    Jeff