This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流高压(100V 至120V)转低压(15V 至30V)设计

Guru**** 2390360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, LM5021, UCC28740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871366/dc-dc-high-voltage-100v-to-120v-to-low-voltage-15v-to-30v-design

主题中讨论的其他器件:UCC28704LM5021UCC28740

您好!

我们正在开发新产品、我的规格如下。

 输入电压:  100-120VDC

 2.输出电压:  15至30V 直流

 输出电流:0.25A

如果 TI 有适用于上述应用的解决方案、敬请推荐。

请做不必要的事。  

此致、

Vairavan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vairavan、

    您想获得可变输出电压吗?  还是15至30V 直流之间的恒定电压?

    反激式拓扑符合此规范,您可以使用 LM5021、UCCx8C4x 和 UCC28704或 UCC28740等器件......

    我建议您在此处使用 TI 设计工具 WEBENCH、它可以为您提供详细的设计。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teng Feng、您好!

    在我之前的帖子中、最大输入电压被错误提及。

    要求如下、

    最低输入电压:  100 VDC

    最大输入电压:  1200 VDC

    输出电压:  15至30V 直流

    输出电流:0.25A

    请为我提供满足上述要求的解决方案。

    很抱歉给您带来的不便、

    此致、

    Vairavan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vairavan、

    您可以使用具有高电压 MOSFET 的反激式转换器、这里是一个参考电路供您参考。 其中 SiC MOSFET 可替换为其他常见的硅 MOSFET。

    https://www.wolfspeed.com/media/wysiwyg/15W_Flyback_Demo_Summary_May_2018.pdf  

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓凤、您好、

    感谢您的宝贵答复。

    实际上、我们需要具有内置振荡器和功率 MOSFET 的非隔离式降压控制器。

    实际输出功率应为2W (最大值)。

    您可以为该设计建议解决方案吗?

    此致、

    Vairavan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vairavan、

    抱歉、HVP 没有适用于此应用的隔离式降压控制器。 我不能再提出更多建议了。  

    此致、

    Teng