This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332EVM:如何计算 C10和 R10值以实现环路稳定性?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55332EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899614/tps55332evm-how-we-calculate-c10-and-r10-value-for-loop-stability

器件型号:TPS55332EVM

大家好、  

您能否告诉我我们如何计算和修改 TPS55332EVM 数据表中环路稳定性的 C10和 R10值?

我添加了大输入电容器(用于 Vbat)和大输出电容器(用于 Vout)。 然后 TPS55332EVM 不工作、COMP 引脚振荡。 我想这是由环路稳定性造成的。  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    我会通知我们的专家、他现在已经是周末了、但现在处于不同的时区。  数据表在第8.2.2.8节中提供了有关这些组件选择的说明、其中 C8对应于 EVM 的 C10。  R10将引入额外的零点、但根据示例设计的数据表讨论、它似乎不需要。  

    希望这能澄清。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xi、  

    请您解释一下我们如何使用/理解下图吗?
    我对极点、零点和补偿电路缺乏了解。 您能为他们提供培训资源吗?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    以下链接提供了 TI 在线培训课程。

    https://training.ti.com/control-smps-loop-transfer-functions?keyMatch=LOOP%20COMPENSATION&tisearch=Search-EN-everything

    您还可以参考控制理论文本手册以获取一些基本理论。   

    此致、

    Youhao