This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:是否有方法将 PSPICE 瞬态模型转换为平均模型以进行交流分析?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873070/lm5030-is-there-a-way-to-convert-the-pspice-transient-model-to-an-average-model-for-ac-analysis

器件型号:LM5030

尊敬的 TI 支持:

我需要对我在项目中使用的 LM5030的波特图交流分析进行建模。  我在 LM5030的设计工具中找到了 PSPICE 瞬态模型、但没有平均模型。

您能提供建议。

非常感谢。

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、明天我将为您检查该模型。 谢谢。 —Teng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢邓凤, 很高兴我得到了很快的答复。  希望您能获得解决方案。

    由于仿真使我的开发周期更快、我非常喜欢在我的设计中使用 TI 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    瞬态模型不能用于交流分析。 循环分析是使用平均模型完成的典型操作。

    遗憾的是 、LM5030的平均模型目前不可用。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您的回复。  是否有计划创建平均模型?  如果没有、TI 如何创建模型。

    此致、

    Michael