This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:双输入解决方案? (一个是 PoE、另一个是5V 适配器)

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899549/tps23754-dual-input-solutions-one-is-poe-and-the-other-is-5v-adapter

器件型号:TPS23754

大家好、

我的客户在 其新项目(输出5V/5A)中应用 TPS23754。

它们具有双输入、一个来自 PoE、另一个是5V 适配器。

我是否知道如何在5V 适配器插件并将电源路径直接连接到输出负载(5V)时禁用 TPS23754?

此功能是否可实现?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    是的、这是可能的。 请参阅以下白皮书中的选项3:

    http://www.ti.com/lit/an/slva306a/slva306a.pdf

    挑战是在适配器存在时关闭 PoE。 本文概述了如何通过禁用检测来实现此目的。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    我能否将原理图发送给您、以便您能够帮助检查是否存在问题?

    感谢您的热情支持。

    此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    我将通过电子邮件支持此请求。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl