This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM285-1.2:电源管理论坛

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889801/lm285-1-2-power-management-forum

器件型号:LM285-1.2

在过流情况下、电压基准会发生什么情况? 器件是否短路、开路或其他? 在故障条件下、可能会出现高达72mA 的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    欠压是什么意思?

    当 VZ < Vin 时、流经器件的电流将在图2中指定。 当 VZ 不是完全开路时、但电流将非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的回应。  

    使用 LM285。 对器件进行了一些测试。 我想 (打算)说过流情况下会发生什么。 图中显示了高达30mA 的电流。 已运行测试单元并通过该单元的电流为250mA。 使电流恢复正常、它仍然起作用。 我在寻找温升。 测量值>170F。 坚硬的零件。 印象深刻 在我的条件下、初始电流为250mA、然后随着温度的升高而降至220mA。 这是由于 Vref 增加。

    谢谢、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    这是一种有趣的行为。 在我收到器件以在我的一侧进行测试之前、由于 COvid19注意事项、我们的实验室已关闭。

    您能否与我分享您使用的原理图?