This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于寄存器复位为默认值的情况

Guru**** 2814845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889645/bq25898d-about-the-condition-that-registers-are-reset-to-default-value

器件型号:BQ25898D

你好

我有以下两个问题。
例如、VBUS 是否上升到高于 VVBUS_UVLOZ 且 VBAT = 4.2V、所有寄存器是否复位为默认值?
即使 BAT 上升至高于 VBAT_UVLOZ 且 VBUS = 5V、所有寄存器是否复位为默认值?

摘录自第9.2.1节
当 VBUS 升至 VVBUS_UVLOZ 以上或 BAT 升至 VBAT_UVLOZ 以上时、睡眠比较器、电池电量耗尽比较器和 BATFET 驱动器处于激活状态。
I2C 接口已准备好进行通信、所有寄存器均复位为默认值。
在 POR 之后、主机可以访问所有寄存器。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.否

    2.不

    9.2.1 POR 是指没有 有效的 VBUS、并且最初没有有效的 VBAT、然后为 VBUS 或 VBAT 加电。 在 VBUS 上升到高于 VVBUS_UVLOZ 后、所有寄存器复位为默认值、然后加电 VBAT 不会再复位所有寄存器。 反之亦然。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果 VBUS 在 VBAT = 4.2V 时超过 VVBUS_UVLOZ、则在插入 VBUS (AUTO_DPDM_EN)时执行 D +/ D-检测。


    之后、当 VBUS 降至 VVBUS_UVLOZ 以下、然后再次插入 VBUS 时、是否执行了 D +/ D-检测?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 每次插入有效适配器时、都会执行输入电流限制检测。

    谢谢、

    宁。