This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ40Z60:终身 RTL RTH 单元

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900227/ccs-bq40z60-lifetime-rtl-rth-unit

器件型号:BQ40Z60

工具/软件:Code Composer Studio

1、在 sluao4d 中的 STL 和 STH 单元为2小时。  但在.gg 文件中、数据闪存寿命部分中的 STL 和 sth 单元为 h。您能帮助检查哪一个是正确的?5707.7_19_6_3 version.gg.csv 

STL 和 sth 单位是2h 还是 h?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    本机单元为2h。 我将检查 gg.csv 文件为什么在 h 中显示单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我试图弄清您的 gg.csv 文件是如何将 h 而不是2h 作为单位的。 根据固件版本、该单元也应为2h。 gg.csv 文件可能已被编辑。 请自行导出最近的 gg.csv 以确认设备为2h。