请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 工具/软件:Code Composer Studio
1、在 sluao4d 中的 STL 和 STH 单元为2小时。 但在.gg 文件中、数据闪存寿命部分中的 STL 和 sth 单元为 h。您能帮助检查哪一个是正确的?5707.7_19_6_3 version.gg.csv
STL 和 sth 单位是2h 还是 h?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
1、在 sluao4d 中的 STL 和 STH 单元为2小时。 但在.gg 文件中、数据闪存寿命部分中的 STL 和 sth 单元为 h。您能帮助检查哪一个是正确的?5707.7_19_6_3 version.gg.csv
STL 和 sth 单位是2h 还是 h?
谢谢!