This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UC3843:UC3843D

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM3485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871871/webench-tools-uc3843-uc3843d

器件型号:UC3843
主题中讨论的其他器件:LM5088LM3485

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

需要使用 UC3843D 设计降压转换器  

转换器的额定值如下

输入电压:- 10-13V

输出电压:- 5V

输出电流:- 2.1A

功率:- 10瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish 

    UC3843D 似乎没有可用的 Webench 模型。
    您可以将 Webench 与 LM5088或 LM3485控制器配合使用、但如果您想使用 UC3843D、则需要创建自己的设计。
    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 的回复