请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3843 主题中讨论的其他器件:LM5088、 LM3485
工具/软件:WEBENCH设计工具
需要使用 UC3843D 设计降压转换器
转换器的额定值如下
输入电压:- 10-13V
输出电压:- 5V
输出电流:- 2.1A
功率:- 10瓦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Manish Roshan、您好!
UC3843D 似乎没有可用的 Webench 模型。
您可以将 Webench 与 LM5088或 LM3485控制器配合使用、但如果您想使用 UC3843D、则需要创建自己的设计。
此致
John