This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:I2C 复位

Guru**** 2927680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899945/bq21061-i2c-reset

器件型号:BQ21061

专家您好!

您能否帮助解释有关 tI2CRESET I 2C 接口非活动复位计时器500ms 的更多详细信息? 如下图所示 、我在数据表中找不到更多。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我看来、Twatchdog 意味着我们需要每50秒写入一次看门狗、否则、所有设置都将设置为默认值。

    Ti2crest 有限 I2C 需要每500ms 激活一次? 非活动的定义是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个用于防止 I2C 挂起的计时器。 如果任何传输需要更长的时间、则 I2C 会复位。