This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060-EP:汽车等效器件

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871584/tps63060-ep-automotive-equivalent-part

器件型号:TPS63060-EP

您好!

请为 TPS63060-EP 建议汽车等效产品。  

要求为输入电压1.8-3.7V、1A 电流、符合 AECQ 标准、-55至125C、输出电压为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    感谢您关注我们的器件!

    您可以使用 TPS63020-Q1。 此器件符合您的电压和电流要求、并且符合汽车1级标准。 这意味着温度范围为-40 - 125DegC。

    我相信-55DegC 不再是汽车类。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moritz、

    感谢您的回答!

    请告诉我 TPS63020-Q1 在输入电压为1.8-3,7V、输出电压为3.3V、输出电流为0.7A 时的效率。

    请告诉我您是否需要任何其他输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    请在下面找到您的条件下效率的典型测量值。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢您的回答。

    请建议合适的前馈网络以获得更好的瞬态响应。(下图中 R1和 C4的值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    您发布的原理图已经是一个不错的选择。

    您在应用中期望什么负载瞬变?

    此致、

    莫里茨