请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63060-EP 您好!
请为 TPS63060-EP 建议汽车等效产品。
要求为输入电压1.8-3.7V、1A 电流、符合 AECQ 标准、-55至125C、输出电压为3.3V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请为 TPS63060-EP 建议汽车等效产品。
要求为输入电压1.8-3.7V、1A 电流、符合 AECQ 标准、-55至125C、输出电压为3.3V
您好、Aishwarya、
感谢您关注我们的器件!
您可以使用 TPS63020-Q1。 此器件符合您的电压和电流要求、并且符合汽车1级标准。 这意味着温度范围为-40 - 125DegC。
我相信-55DegC 不再是汽车类。
此致、
莫里茨
您好 Moritz、
感谢您的回答!
请告诉我 TPS63020-Q1 在输入电压为1.8-3,7V、输出电压为3.3V、输出电流为0.7A 时的效率。
请告诉我您是否需要任何其他输入