This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:TPS784-Q1输出电压

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900311/tps784-q1-tps784-q1-output-voltage

器件型号:TPS784-Q1

您好!  

如果我想设置 Vout-=1.25V、如何确定 R1/R2的值、因为 R2需要采样小于80K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    您首先选择 R2、它需要小于80K。 然后、您将使用第14页的公式2和3来选择 R1。 如果您在获取 R1时仍然遇到问题、请告诉我。  

    此致、  
    Jason Song