This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:VIN 和 VSW 之间短路

Guru**** 2600795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62823, LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900658/tps62823-short-circuit-between-vin-and-vsw

器件型号:TPS62823
主题中讨论的其他器件: LM3881

您好!

我们在 TPS62823的设计中遇到了一些问题。 在电路板首次上电之前、阻抗似乎正常、但在首次上电之后、TPS62823的 VIN 和 VSW 引脚之间发生了短路。 我已从电路板上移除封装、短路位于 IC 内部。

这是我们的原理图:

最大输入电压为5.1V

我认为路由也非常接近建议:

是否有任何关于如何发生此故障的想法?

此致、

Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需添加一个详细信息:

    EN 引脚由 LM3881定序、并通过100k 电阻器上拉至5V。

    Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没关系! 事实证明、这是一个汇编问题。 电感器旋转90度、并跨元件封装短接。

    此致、

    Jørgen μ A