This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180应用

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873345/ucc28180-ucc28180-application

器件型号:UCC28180

我的客户希望在以下应用中使用 UCC28180:

输入电压:30~90V、输出电压:80V、120W

是否提供此功能? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lin Zhao、您好

    您将能够在30V 至90V 输入下使用 UCC28180、但在该输入范围内无法实现80V 输出。
    对于升压型 PFC、您需要使输入电压低于输出电压。

    此致

    John