This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122ZA:LM5122ZA 频率设置

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122ZA, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895679/webench-tools-lm5122za-lm5122za-frequency-setting

器件型号:LM5122ZA
主题中讨论的其他器件: LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

LM5122ZA 特性显示的频率高达1MHz、为什么我无法在 352.94 1KHz 以上进行仿真?

因此、我将 Rt 设置为18kOhm、频率为500KHz、但会显示警报

M1 Tj:341.27°C 规格:<150.00°C

M1 MOSFET 结温过高

  • 建议值:<150.00°C

  • 这可能会导致器件故障或击穿。

  • 以下是一些可能的解决方案:

  • 降低开关频率以降低 MOSFET 或二极管开关损耗

  • 降低环境温度

  • 如果可行、通过添加散热器来降低热阻

  • 增加电路板的铜面积和厚度

我要更改许多具有低 Ciss/Coss 和低 Qrr 的 MOSFET。

它仍然显示此警报。 我有大小问题、无法将频率设计为低于500KHz。

下面是我的设置规范:

VIN=19V、Vout=60V、Iout=1.6A (引脚= 100W)

频率= 500至800KHz

有关电流限制的另一个问题

我需要根据第7.3.10节 Rs=10m Ω 设置 IPEAK = 7A

 根据第8.1.4节、如果我想使用电感器的 Rdcr、如何计算7A 限值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很遗憾听到您遇到问题。 我可以在下周回来、因为周五是美国假日。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    要回答您的每个问题:

    1) 1)我能够使用 LM5122模型构建电路。 您应该按照以下附件操作:

    我相信、初始的 Webench 问题可能会阻止您访问、但它似乎可以在500kHz 下工作。 此外、如果您在使用 Webench 时遇到更多困难、我建议您在此处使用 LM5122快速入门计算器:  

    http://www.ti.com/product/LM5122ZA/toolssoftware

    2) 2)如果您想实现 DCR 感测、理想情况下、您的峰值电流限制基于电感器的直流电阻。 您在该方案中看到的电阻器和电容器是为了确保 LR 网络和 RC 网络的时间常数相匹配。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回复!

    例如、对于(2)问题

    根据数据表的第8.1.4节、我可以计算 LR 和 RC 匹配值。

    但是、我如何知道我的电流限制值?

    如果 Iin_max = 5A、我想将电流限制设置为7A。  

    唯一的方法是将电感器的 DCR 更改为10 m Ω?  

    如果我的电感器的 DCR 为20m Ω,是否有办法将电流限制设置为7A 而不使用外部感应电阻器?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    峰值电感器电流由平均输入电流(最坏情况)与电感器峰-峰值纹波的一半之和决定。 您的电流限制值由 DCR 电阻决定、因此、如果您想要设置精确的电流限制、则需要更改电感器的电阻以匹配。

    实际上,更好的解决 方案是选择具有 DCR 的电感器,这样您的 IL_pk*DCR 就不会触发电流限制。 此外、您还可以添加一个与 C_DCR 并联的电阻器以增大电流限制、但这可能需要更多的计算和额外的组件。 第二种方法只能提高电流限制。  

    谢谢、

    Richard