This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:SS 电容器最大值

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54678
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872390/tps54678-ss-cap-max-value

器件型号:TPS54678

大家好、

只需检查 SS 电容最大值是否存在限制即可。 由于客户始终使用 NF CAP、因此出于某种原因、他们需要使用1uF。 因此、您需要再次检查它是否正常。 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想您的客户正在尝试满足缓慢启动条件。 我在这里看不到任何真正的问题。

    如果客户希望确保其系统在启动时的 TPS54678行为。 他们可以使用 TPS54678EVM 进行评估。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈。 您对此主题还有其他疑问吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian