This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:750V~900V 的高频器件建议

Guru**** 2526720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891251/ucc28730-q1-high-frequency-device-recommendation-for-750v-900v

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5021

大家好、

客户尝试在当前项目中使用 UCC28730-Q1、频率为120kHz。

他们希望在下一代中使用高频率来减小变压器的尺寸。

频率需要大于150kHz。 您可以为我的客户推荐新器件吗? 谢谢。

 

BR

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28730-Q1无法在120kHz 频率下工作。 数据表指定其最大开关频率为83.3kHz。

    LM5021可以实现120kHz 或150kHz。