This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:HV 的电压容差高达750V ~900V、数据表中的数据为700V、是否有解决该问题的解决方案?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891248/ucc28730-q1-the-voltage-tolerance-on-hv-is-up-to-750v-900v-the-data-in-datasheet-is-700v-any-solution-to-solve-that-problem

器件型号:UCC28730-Q1

大家好、

我们的客户使用 UCC28730-Q1作为 BMS 的 AUX 电源。 UCC28730-Q1需要在750~900V 应用中使用。

是否有解决此风险的解决方案? 我能否在 Vin 和 HV 引脚之间连接一个电阻器来解决这个问题? 谢谢。

顺便说一下,对于 UCC28730-Q1的参考设计,CBC 由光耦合器控制。 CBC 引脚上对应于0A 至 IOCC 最大输出电流的电压。 那么、我是否可以使用 MCU 连接该引脚以控制 UCC28730-Q1的输出功率? MCU 仅输出3.3V 或0V。

 

BR

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用齐纳二极管来钳制高于700V 的 HV 引脚电压、例如600V、然后通过电阻器电路将 HV 引脚连接到您的输入端。 器件内部没有钳位功能。

    CBC 控制基于来自该引脚的电流、只要可以生成电流、就可以。