This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211-Q1:TPS4021x-Q1数据表错误?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900200/tps40211-q1-tps4021x-q1-datasheet-error

器件型号:TPS40211-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210

大家好、我正在设计一个升压转换 器、与 TPS40210数据表第26页的典型应用8.2中描述的转换器类似。 我正在进行计算、并且遇到了公式59的问题。 当我使用典型应用编号将其放入 MATLAB 中时、我得到0.2087。 我与一位同事进行了核对、他也得到了这一点。 您能否验证此计算是否正确?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40211-q1.pdf?ts=1587768910081

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您使用 TPS40210。

    根据输出阻抗看起来像一个与输出电容器并联的流入输出阻抗(Rout)的电流源与其等效电阻(Cout+R_ESR)的模型、该公式是正确的。

    输出阻抗看起来像[(R_ESR+1/(s*C_OUT)]|||R_out]。

    我想在这个设计中、这可以被认为是一个比例因子、也可以通过实验结果来实现。

    理想情况下、您可以通过上面的公式获得大约0.2的值、但经验结果将提供另一个值。

    此处给出的公式可视为基于某些近似值/模型的指南、但需要进行调整或测试才能获得最佳结果。

    谢谢、

    Richard