This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77PL157A4225:数据表中显示了 MOSFET 方向

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891008/bq77pl157a4225-mosfet-orientation-shown-in-the-datasheet

器件型号:BQ77PL157A4225

数据表的图1似乎具有 MOSFET 的反向方向。  它的漏极位于接地端、源极位于负极蓄电池端子。  据我所知、该芯片在充电期间执行过压保护。  在这种情况下、当 MOSFET 关闭时、传统电流将继续从负极端子流出、并通过体二极管接地、因此不会提供保护。  但也许我不明白这个芯片应该做什么。  我能否对此进行一些澄清?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您对预期功能的理解是正确的。  图1中的 FET 符号不包括体二极管符号。 源位于 PACK-。  当 FET 关断且存在大于电池电压的充电器时、PACK-将相对于 GND 变为负值。  体二极管将阻止来自充电器的电流(图中逆时针)。  在 PACK 端子上存在负载时、电流可以顺时针流过体二极管、PACK-将是高于 GND 的体二极管电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="WM5295"]

    尊敬的乔治:

    您对预期功能的理解是正确的。  图1中的 FET 符号不包括体二极管符号。 源位于 PACK-。  当 FET 关断且存在大于电池电压的充电器时、PACK-将相对于 GND 变为负值。  体二极管将阻止来自充电器的电流(图中逆时针)。  在 PACK 端子上存在负载时、电流可以顺时针流过体二极管、PACK-将是高于 GND 的体二极管电压。

    [/报价]

    谢谢您的回复、但我认为我完全不理解。  如果充电器存在并正在充电、我假设它连接在 PACK+和 GND 之间。  然后、传统的电流将从充电器的正极端子流入 PACK+、从电池组流向 PACK-、通过 MOSFET 流向 GND。  只要充电器为电池组充电、就会出现这种情况、如图中的顺时针方向所示。  如果正确、则 PACK-相对于 GND 不为负。  这是积极的。

    然后、如果某个点的电压变得过高且 BQ77希望关闭充电、则会关闭 MOSFET。  但体二极管将继续允许充电电流从 PACK-流向 GND、实际上没有关断和保护。  如果 MOSFET 以另一种方式定向、则体二极管会在 MOSFET 关闭时阻止所有充电电流。

    我承认自己根本不擅长电池充电、但我的分析在哪里是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    电荷电流沿与您想象的相反方向流动。  它逆时针流动、从充电器+端子流出、进入电池的 PACK+并流经电池。   

    图中的顺时针电流将是放电电流、从电池的 PACK+端子流出。  BQ77PL157无法防止放电、因为它没有控制功能、FET 的体二极管允许电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我们可能有传统电流与电子流。  在任何情况下、我都修改了图1以显示体二极管以及我对充电器与电路连接的假设。  这看起来是正确的吗?

    编辑:  完全错误。  请参阅下一篇文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没关系。  我完全向后解读该图。  电池组是充电器所在的位置、MOSFET 是正确的。  很抱歉耽误你的时间。