This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTD08A020W:两个 PTD08A020W 并行连接

Guru**** 2507655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08A020W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900576/ptd08a020w-two-ptd08a020w-parallel-connection

器件型号:PTD08A020W
主题中讨论的其他器件:UCD9248

我使用 UCD9248作为电源控制器、 使用 PTD08A020W 作为功率级。 一 个 PTD08A020W 模块不足以在考虑我的应用时提供电流。  我使用2 个 PTD08A020W 模块进行并联连接、提供高达40A 的电流。 我不确定如何并行连接模块。 我可以直接连接两级的 VOUT 吗? 数据表显示连接 VOUT 正常。 但我担心、如果两级输出电压略有差异、输出更高电压的功率级将为功率级输出更低的功率级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maverick、

    如前所述、连接两级的 VOUT  应该可以、如数据表中的图19所示。

    由于所有相同的直流/直流转换器都不具有对称输出、因此您对按此方式连接的两个功率级的担忧是合理的。 但是、这正是该特定控制器的用武之地。 该控制器将多环路管理与定序、裕度、跟踪和智能相位管理相集成、可针对总系统效率进行优化。 换言之、控制器可为您的问题提供适当的保护。

    此致、
    Alejandro