This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161A:将 TPS61161A 用作 LCD 背光驱动器、并将2个 LED 串联在一起

Guru**** 2510675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872346/tps61161a-use-tps61161a-as-a-lcd-backlight-driver-with-2-leds-in-series

器件型号:TPS61161A

您能不能帮助我检查我们的使用情况下的最大电流是多少、详细数字如下所示。

输入电压范围= 3.2V-4.2V、锂离子电池提供的电压

输出电压范围= 5~7V、2个串联 LED、每个均具有3.0V 标称电压。

我使用下面的简单假设、不确定是否错过了任何内容?

~140mA (=VIN*TPS61161A_MOS_CURRENT_LIMIT* RIPPLLE_FACE/Vout =3*0.56*0.5/6)

谢谢!

最棒的

Patrick