This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:电流消耗不稳定

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895771/lmr23610-current-draw-instability

器件型号:LMR23610

您好!

我一直在对此问题进行更多调查。 通过将电感从15uH 增加到22uH、电流消耗稳定。 阅读数据表、可以看到、对于3.3V 输出、建议使用15uH。 所附为相关电路的原理图。  e2e.ti.com/.../buck-page.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果22uH 适合您、那么该值应该是可以的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    15uH 是否有任何原因会导致不稳定的电流消耗。 如果是、为什么会在数据表中提出建议。 只有很少的 LMR23610芯片在15uH 电感器上表现出这种行为。 有人对芯片之间为什么会有差异有任何见解吗?

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于正常情况、器件之间将始终存在差异  

    制造公差。  对于该器件、电感器值的影响很小

    对满载性能的影响、但在轻载时会产生更大的影响。

    如果您可以为我们提供原理图以及输入、输出和负载条件、

    以及"不良"和"良好"条件下输入电流的波形

    然后、我们可能能够帮助进一步解释。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢