This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:TPS3850

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890616/tps3850-tps3850

器件型号:TPS3850

您好,

在我的设计中、我使用芯片 TPS3850H33-Q1来监控微处理器的活动状态。 在我的配置中、SET0和 SET1连接到低电平、CWD 通过10千欧电阻器连接到 VCC。 根据数据表、我了解到馈入离合器 wahdow 的窗口时间介于9ms 和109ms 之间。 我的问题是、每次 WDI 被置为有效(引脚被设定为低电平)、内部 TPS3850H33-Q1定时器是否被复位、然后启动一个9ms 至109ms 的新窗口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    是的、每次都会创建一个新窗口。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!