This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:潜在的数据闪存损坏

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894115/ucd90120a-potential-data-flash-corruption

器件型号:UCD90120A

我有一个板、其中使用 UCD90120A 作为电源序列发生器。 UCD90120A 已被编程为控制电路板上多个 IC 的电源定序。

该电路板已经正常工作了大约4个月、在此期间进行了多次循环通电。

然而、有人观察到电路板突然不再工作。 经过调查、很明显 UCD90120A 出现故障、其中器件由于某种原因现在恢复到默认配置。

对 UCD90120A 进行重新编程后、电路板会恢复。

我的问题是

1) 1)什么可能会导致此问题?

2) 2)内部闪存是否可能已损坏、因此它恢复为默认配置?

3) 3)我们如何确保闪存之前已损坏?

4) 4)这是常见问题还是已知问题? 是否有办法防止这种情况再次发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否共享您的原理图和项目配置文件以便我们进行审核? 如果您有任何问题需要在 E2E 论坛上分享、可以请您的 TI 代表转发。

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我们已将信息发送给 TI 代表以转发给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的更新。

    收到材料后、我们将审查并更新您的信息。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    对此进行了任何更新?

    希望很快收到您的回复。

    此致、

    Faidzul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已更新了 TI 担忧的情况、他将转发回复。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何有关此问题/解决方案的一般技术细节可供分享?

    谢谢、
    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据表中描述的欠压电路将解决 此问题。

    此致

    Yihe